NativeTrgPortInExt

Operator Library: Hardware Platform

運算子 NativeTrgportInExt 提供了連接 microEnable 數位輸入的介面。 所有八個輸入觸發接腳皆可透過此運算子進行存取。

適用於硬體平台
microEnable IV VD1-CL/-PoCL

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
輸出連結 TrgI1,信號輸出
TrgI1..TrgI8,信號輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter 輸出 Link TrgI1 輸出 Link TrgI1..TrgI8
Bit Width 1 TrgI[1]]
Arithmetic unsigned TrgI[1]
Parallelism 1 TrgI[1]
Kernel Columns 1 TrgI[1]
Kernel Rows 1 TrgI[1]
Img Protocol VALT_SIGNAL TrgI[1]
Color Format VAF_GRAY TrgI[1]
Color Flavor FL_NONE TrgI[1]
Max. Img Width any TrgI[1]
Max. Img Height any TrgI[1]

參數

無